This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257:另一个具有功能安全功能的 CAN 收发器

Guru**** 2542480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257, SN65HVD233-Q1, TCAN4550-Q1, TCAN1145-Q1, TCAN1046-Q1, TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982624/sn65hvd257-another-can-transceiver-with-functional-safety

器件型号:SN65HVD257
主题中讨论的其他器件: SN65HVD233-Q1TCAN4550-Q1TCAN1145-Q1TCAN1046-Q1TCAN1043-Q1

您好!

我将 SN65HVD257用于功能安全应用。

1.我需要另一个具有功能安全的 CAN 收发器、该收发器具有冗余功能并支持多拓扑 CAN 网络。 您能不能相互推荐 CAN 收发器?

 SN65HVD233-Q1是否支持功能安全?

3.数据表中的功能安全是什么意思?  

请将此视为紧急情况并作出答复

暖和的酒店

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha、

    感谢您向 E2E 提出这些问题。

    该器件实际上不具有功能安全等级。 数据表中的措辞在首次写入时还没有留下、只是表示冗余拓扑可以帮助安全相关应用。 在我们的产品系列中、完全发布且具有功能安全功能的唯一 CAN 器件是 TCAN4550-Q1和 TCAN1145-Q1。

    不支持、此器件不支持功能安全。

    这仅仅意味着由于 SN65HVD257上的故障输出、收发器可配置为冗余拓扑、以便在 CAN 总线卡住时与 MCU 通信。 此时、MCU 可在冗余设置中切换至另一个收发器。 这并不意味着该器件已获得 TI 级别的功能安全批准。 这是数据表中的一个拼写错误、将进行相应更正。

    TI 的 CAN 收发器可帮助实现系统级的 ASIL 等级、但在收发器级、它们没有任何 ASIL 等级。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。 这很有帮助。

    我还有一些问题。

    TI 的 CAN 收发器可帮助实现系统级的 ASIL 等级。 因此、在使用 SN65HVD257的同时 、是否可以在产品级别获得 SIL 认证?

    我的应用是使用 CAN 冗余拓扑以及安全功能。 那么、我可以使用 TCAN4550-Q1 和  TCAN1145-Q1 作为 SN65HVD257的替代产品吗? 有问题吗?

    3.如果有任何具有故障输出的 CAN 收发器对冗余拓扑有用?

    4.对于 TCAN4550-Q1 和  TCAN1145-Q1 、使用 SPI 和 UART。 SPI 的用途是什么? 在使用时、我是否应使该引脚悬空?

    此致、

    Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monisha、

    1.您是指收发器本身的 SIL 认证吗? 不、这是不可能的。 但是、如果您是指终端产品、那么是的、我们的一些 CAN 收发器可以通过正确的文档帮助达到 ASIL 等级。 对于 SN65HVD257器件、我认为我们目前没有该文档。

    对于使用 SN65HVD257的插座、TCAN4550-Q1和 TCAN1145-Q1绝对是超凡的选择、我只是将这些器件作为 CAN 器件来引用、这些器件在 TI 内部具有合格的功能安全功能。 这意味着在开发这些器件时使用了大量文档和特定的资质审核流程。

    3、是的、这里的想法是、如果总线卡死或有另一种情况使通信失真、故障输出将立即通知 MCU、因此 MCU 可以切换到另一个 CAN 收发器、而不是挂起。 不过、CAN 协议也有内置在控制器中的错误处理、因此这也可用于确定有故障的 CAN 总线:通信错误开始弹出。

    4. TCAN4550-Q1是一款集成在同一封装中的 SPI 至 CAN 控制器+收发器。 它是从经典 CAN 到 CAN FD 的更平滑升级路径。 用户无需购买专用 CAN FD 控制器或集成了 CAN FD 的昂贵 MCU、即可保留其旧 MCU 并通过 SPI 将 TCAN4550-Q1配置为在一个封装中充当控制器和收发器。 TCAN1145-Q1是一款局部联网 CAN 收发器、使用特定的唤醒帧来唤醒特定节点、而不仅仅是使用唤醒脉冲来唤醒总线上的所有 CAN 节点。 正如我说过的、这两种器件都可能会因您的意图而导致性能过剩、即使您决定使用它们、SPI 引脚也是其功能所绝对必需的。

    另一个可以解决此问题的器件是具有故障输出的 TCAN1043-Q1、或将 TCAN1046-Q1作为双 CAN 收发器集成在一个封装中。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、