主题中讨论的其他器件: SN65HVD233-Q1、 TCAN4550-Q1、 TCAN1145-Q1、 TCAN1046-Q1、 TCAN1043-Q1
您好!
我将 SN65HVD257用于功能安全应用。
1.我需要另一个具有功能安全的 CAN 收发器、该收发器具有冗余功能并支持多拓扑 CAN 网络。 您能不能相互推荐 CAN 收发器?
SN65HVD233-Q1是否支持功能安全?
3.数据表中的功能安全是什么意思?
请将此视为紧急情况并作出答复
暖和的酒店
Monisha OM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 SN65HVD257用于功能安全应用。
1.我需要另一个具有功能安全的 CAN 收发器、该收发器具有冗余功能并支持多拓扑 CAN 网络。 您能不能相互推荐 CAN 收发器?
SN65HVD233-Q1是否支持功能安全?
3.数据表中的功能安全是什么意思?
请将此视为紧急情况并作出答复
暖和的酒店
Monisha OM
Monisha、
感谢您向 E2E 提出这些问题。
该器件实际上不具有功能安全等级。 数据表中的措辞在首次写入时还没有留下、只是表示冗余拓扑可以帮助安全相关应用。 在我们的产品系列中、完全发布且具有功能安全功能的唯一 CAN 器件是 TCAN4550-Q1和 TCAN1145-Q1。
不支持、此器件不支持功能安全。
这仅仅意味着由于 SN65HVD257上的故障输出、收发器可配置为冗余拓扑、以便在 CAN 总线卡住时与 MCU 通信。 此时、MCU 可在冗余设置中切换至另一个收发器。 这并不意味着该器件已获得 TI 级别的功能安全批准。 这是数据表中的一个拼写错误、将进行相应更正。
TI 的 CAN 收发器可帮助实现系统级的 ASIL 等级、但在收发器级、它们没有任何 ASIL 等级。
此致、
尊敬的 Eric:
感谢您的回答。 这很有帮助。
我还有一些问题。
TI 的 CAN 收发器可帮助实现系统级的 ASIL 等级。 因此、在使用 SN65HVD257的同时 、是否可以在产品级别获得 SIL 认证?
我的应用是使用 CAN 冗余拓扑以及安全功能。 那么、我可以使用 TCAN4550-Q1 和 TCAN1145-Q1 作为 SN65HVD257的替代产品吗? 有问题吗?
3.如果有任何具有故障输出的 CAN 收发器对冗余拓扑有用?
4.对于 TCAN4550-Q1 和 TCAN1145-Q1 、使用 SPI 和 UART。 SPI 的用途是什么? 在使用时、我是否应使该引脚悬空?
此致、
Monisha OM
Monisha、
1.您是指收发器本身的 SIL 认证吗? 不、这是不可能的。 但是、如果您是指终端产品、那么是的、我们的一些 CAN 收发器可以通过正确的文档帮助达到 ASIL 等级。 对于 SN65HVD257器件、我认为我们目前没有该文档。
对于使用 SN65HVD257的插座、TCAN4550-Q1和 TCAN1145-Q1绝对是超凡的选择、我只是将这些器件作为 CAN 器件来引用、这些器件在 TI 内部具有合格的功能安全功能。 这意味着在开发这些器件时使用了大量文档和特定的资质审核流程。
3、是的、这里的想法是、如果总线卡死或有另一种情况使通信失真、故障输出将立即通知 MCU、因此 MCU 可以切换到另一个 CAN 收发器、而不是挂起。 不过、CAN 协议也有内置在控制器中的错误处理、因此这也可用于确定有故障的 CAN 总线:通信错误开始弹出。
4. TCAN4550-Q1是一款集成在同一封装中的 SPI 至 CAN 控制器+收发器。 它是从经典 CAN 到 CAN FD 的更平滑升级路径。 用户无需购买专用 CAN FD 控制器或集成了 CAN FD 的昂贵 MCU、即可保留其旧 MCU 并通过 SPI 将 TCAN4550-Q1配置为在一个封装中充当控制器和收发器。 TCAN1145-Q1是一款局部联网 CAN 收发器、使用特定的唤醒帧来唤醒特定节点、而不仅仅是使用唤醒脉冲来唤醒总线上的所有 CAN 节点。 正如我说过的、这两种器件都可能会因您的意图而导致性能过剩、即使您决定使用它们、SPI 引脚也是其功能所绝对必需的。
另一个可以解决此问题的器件是具有故障输出的 TCAN1043-Q1、或将 TCAN1046-Q1作为双 CAN 收发器集成在一个封装中。
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、