Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 主题中讨论的其他器件: DP83822I
各位专家、您好!
我对禁用100BASE-FX 时的 DP83822IF 行为有疑问。
从数据表中可以看出、DP83822IF 和 DP83822I 之间的区别仅在于支持 FX。
因此、如果 DP83822IF 禁用 FX 支持功能、DP83822IF 可以与 DP83822I 相同?
为此、我们需要设置29引脚"断开"(数据表 P48)。 我的理解是否正确?
如果你能给我答复,我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi