This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:上的行为禁用100BASE-FX

Guru**** 2513115 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982917/dp83822if-behavior-at-disables-100base-fx

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件: DP83822I

各位专家、您好!

我对禁用100BASE-FX 时的 DP83822IF 行为有疑问。
从数据表中可以看出、DP83822IF 和 DP83822I 之间的区别仅在于支持 FX。
因此、如果 DP83822IF 禁用 FX 支持功能、DP83822IF 可以与 DP83822I 相同?
为此、我们需要设置29引脚"断开"(数据表 P48)。 我的理解是否正确?

如果你能给我答复,我将不胜感激。

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 如果您将引脚保持断开状态、由于内部上拉电阻器、引脚将恢复到模式4、从而禁用 FX 支持。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome-San、您好!

    感谢你的答复。
    我了解当禁用 FX 支持时、DP83822IF 可以与 DP83822I 相同工作。

    让我再问一个问题。
    如果29引脚在启动时序为高电平(VDDIO)、FX 支持是否也会禁用?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引脚从外部连接到 VDDIO、这也会禁用 FX 支持、因为模式4仍将是该自举引脚的工作模式。

    此致、

    Gerome