This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A:适用于 I2S 的 SPDT

Guru**** 1830070 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3A5018, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982484/ts3usb221a-spdt-for-i2s

器件型号:TS3USB221A
主题中讨论的其他器件: TS3A5018TMUX1574

各位专家、您好!

我的客户正在寻找用于 I2S 信号的 SPDT。 我想 TS3USB221A 可能是可能的候选器件、但我想问您是否有好的器件。 请您考虑这一点吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 还是 I2S?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它是 I2S。  sn74lvc2g157 和 sn74cbtlv3257 是好器件吗? 我在 Thread 下面找到。 最大频率为24MHz。

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/799212

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TS3A5018呢?

    https://www.tij.co.jp/product/jp/TS3A5018

    [条件]
    -频率:24MHz
    通道:4通道
    -电源电压:1.8V 或3.3V

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输到 MPD 组

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwar-san、

    如果客户正在为其应用寻找4通道 SPDT (2:1)开关、我推荐使用我们的新 TMUX1574器件之一。 这支持1.5V 至5.5V 的宽电源电压范围和断电保护、并提供三种封装选项、包括小型引线式 DYY (SOT-23-THN)、UQFN (RSV)和行业标准 TSSOP (PW)。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh