Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3A5018, TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS3A5018、 TMUX1574
各位专家、您好!
我的客户正在寻找用于 I2S 信号的 SPDT。 我想 TS3USB221A 可能是可能的候选器件、但我想问您是否有好的器件。 请您考虑这一点吗?
此致、
福吉瓦拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3A5018, TMUX1574
各位专家、您好!
我的客户正在寻找用于 I2S 信号的 SPDT。 我想 TS3USB221A 可能是可能的候选器件、但我想问您是否有好的器件。 请您考虑这一点吗?
此致、
福吉瓦拉
您好 Brian、
它是 I2S。 sn74lvc2g157 和 sn74cbtlv3257 是好器件吗? 我在 Thread 下面找到。 最大频率为24MHz。
https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/799212
此致、
福吉瓦拉
您好 Brian、
TS3A5018呢?
https://www.tij.co.jp/product/jp/TS3A5018
[条件]
-频率:24MHz
通道:4通道
-电源电压:1.8V 或3.3V
此致、
福吉瓦拉
您好、Fujiwar-san、
如果客户正在为其应用寻找4通道 SPDT (2:1)开关、我推荐使用我们的新 TMUX1574器件之一。 这支持1.5V 至5.5V 的宽电源电压范围和断电保护、并提供三种封装选项、包括小型引线式 DYY (SOT-23-THN)、UQFN (RSV)和行业标准 TSSOP (PW)。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh