This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:使用外部电池时、BQ25731如何终止充电?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994386/tps25750evm-how-does-bq25731-terminate-charging-when-the-external-battery-is-used

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他部件:BQ25731TPS25750USB-PD-CHG-EVM-01

大家好、

我相信外部电池可以使用 TPS25750EVM (TPS25750+BQ25731)进行充电。
使用外部电池时、TPS25750EVM 上安装的 BQ25731如何终止充电?
我假设使用 TPS25750的应用配置工具(GUI) 来管理 BQ25731。  

我认为 BQ25731应该通过主机控制来终止充电、但最初 BQ25731由 TPS25750管理。
我无法了解 BQ25731如何 终止对电池的充电。
在本例中、我还想知道终止电流的值。  

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    当电池充电器团队与 USB 团队一同登陆时、我将把它分配给电池充电器团队。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita、

    BQ25731通过将 CHARGECURRENT ()寄存器设置为零或设置 ChargeOption0 ()寄存器中的 CHARGECURRENT 位来终止充电。 终止电流由主机确定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma-San、Tiger San、

    从 BQ25731的角度来看、我了解如何终止充电、但我想问 TPS25750EVM 如何 在 使用外部电池时终止充电
    我假设使用 TPS25750应用配置工具(GUI)来管理 BQ25731、但 GUI 中没有用于调节终止电流的参数。

    这些信息是必需的、因为我的客户考虑使用应用 配置工具(GUI)使用 TPS25750和 BQ25731来设计移动电源应用。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    TPS25750EVM 仅支持板载仿真电池。  如果您希望将电路板实际连接到外部电池、则应使用 USB-PD-CHG-EVM-01。

    充电器终端需要由外部 MCU 根据  BQ25731主机接口提供的状态执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    我想澄清以下几点。
    1)
    我认为 TPS25750EVM 是为电池充电应用而设计的、因为安装了 BQ25731。
    TPS25750EVM 是否专为非电池应用而设计?

    2)
    您是否参阅 TPS25750 Application Customization Tool 不支持为真实电池充电?
    如果是、为什么需要充电电压和充电电流参数来填充以下内容?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    我可以给你回信吗?
    我的客户考虑使用 TPS25750+BQ25731并购买了 TPS25750EVM、因此我必须告知其中的内容。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以给你回信吗?
    我只想知道如何为电池应用设计 TPS25750+BQ25731。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我回复、因为我的客户仍在等待回答。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅丽塔

    这个问题是我们正在处理的其他线程的一部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘- SAN、

    感谢你的答复。
    是的、我在下面的主题中得到了您的回复、下面让我在这里讨论一下。
    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000932/tps25750evm-power-bank-application-with-tps25750-and-bq25731/3698713#3698713

    此致、
    雅丽塔