This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:DP83TG720S-Q1

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993951/dp83tg720s-q1-dp83tg720s-q1

器件型号:DP83TG720S-Q1

大家好、

在 PHY DP83TG720S-Q1的最新数据表中,我看不到有关 SFD 1588合规性的任何信息。  我们如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basset 先生、您好!

    720S 不支持帧起始检测。 尽管延迟数较低(如数据表中所述)、并且可以在处理器/MAC 中启用1588时间戳。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    因此   、在论坛的另一个主题 中、Justin Lazaruc 的"符合 IEEE 1588标准的 DP83TG720支持1588 SFD 脉冲、但不支持整个标准"是指  PHY 的低延迟有助于 实现精确 的时间戳、即使是在中完成的 MAC 级别 ?

    我可能错过了数据表中的内容,但只有延迟时间的最大值、该延迟的最小值或精确度是多少?

    另一个问题是,我们是否 必须处于"RS-FEC 旁路模式"才能优化延迟抖动?

     此致、

    Didier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱惰轮、

    团队正在查看数据以与您分享延迟变化。 是的、我们具有 RS-FEC 旁路模式、如 TI.com 数据表中的延迟部分所述

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D惰 轮、

    与团队合作、找到所需的延迟变化需要一段时间。 在电流数据表中、我们已输入最坏情况编号+额外裕量。 但我们知道、您和其他一些客户也在关注延迟的变化、而不仅仅是最坏情况的数字。 为了突出延迟的变化,下面是从表中添加的最大和最小数字中删除了额外防护带的数字:

    接收延迟   最小 典型值 最大 单位 典型值
    RGMII 默认值 6.308 6.324 6.34. 美国 6.324
    具有 FEC 旁路的 RGMII 298. 314. 330 ns 314.
    SGMII 默认值 6.354. 6.37. 6.386 美国 6.37.
    具有 FEC 旁路的 SGMII 343.5 359.5. 375.5 ns 359.5.
    发送延迟            
    RGMII 默认值 0.561 0.577 0.593 美国 0.577
    具有 FEC 旁路的 RGMII 561. 577 593 ns 577
    SGMII 默认值 0.618 0.634. 0.65 美国 0.634.
    具有 FEC 旁路的 SGMII 625. 641. 657 ns

    641.

    我们正在进行一些额外的器件表征、并将更新数据表。

    --

    此致、

    Vikram