大家好、
在 PHY DP83TG720S-Q1的最新数据表中,我看不到有关 SFD 1588合规性的任何信息。 我们如何使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 PHY DP83TG720S-Q1的最新数据表中,我看不到有关 SFD 1588合规性的任何信息。 我们如何使用它?
您好 Vikram、
因此 、在论坛的另一个主题 中、Justin Lazaruc 的"符合 IEEE 1588标准的 DP83TG720支持1588 SFD 脉冲、但不支持整个标准"是指 PHY 的低延迟有助于 实现精确 的时间戳、即使是在中完成的 MAC 级别 ?
我可能错过了数据表中的内容,但只有延迟时间的最大值、该延迟的最小值或精确度是多少?
另一个问题是,我们是否 必须处于"RS-FEC 旁路模式"才能优化延迟抖动?
此致、
Didier。
您好 D惰 轮、
与团队合作、找到所需的延迟变化需要一段时间。 在电流数据表中、我们已输入最坏情况编号+额外裕量。 但我们知道、您和其他一些客户也在关注延迟的变化、而不仅仅是最坏情况的数字。 为了突出延迟的变化,下面是从表中添加的最大和最小数字中删除了额外防护带的数字:
| 接收延迟 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | 典型值 | |
| RGMII 默认值 | 6.308 | 6.324 | 6.34. | 美国 | 6.324 | |
| 具有 FEC 旁路的 RGMII | 298. | 314. | 330 | ns | 314. | |
| SGMII 默认值 | 6.354. | 6.37. | 6.386 | 美国 | 6.37. | |
| 具有 FEC 旁路的 SGMII | 343.5 | 359.5. | 375.5 | ns | 359.5. | |
| 发送延迟 | ||||||
| RGMII 默认值 | 0.561 | 0.577 | 0.593 | 美国 | 0.577 | |
| 具有 FEC 旁路的 RGMII | 561. | 577 | 593 | ns | 577 | |
| SGMII 默认值 | 0.618 | 0.634. | 0.65 | 美国 | 0.634. | |
| 具有 FEC 旁路的 SGMII | 625. | 641. | 657 | ns |
641. |
我们正在进行一些额外的器件表征、并将更新数据表。
--
此致、
Vikram