大家好、
我的客户正在测试 CANBUS 传输功能、并发现以下问题。
每 20ms 发送一系列连续 CAN ID、有时其中一个 CAN ID 出错、此 CAN ID 数据与上一个相同。
例如:客户通过 SPI 发送0x02160801,0x02160802,0x021608003,0x02160804,0x02160805,但捕获 CANBUS 数据,则日期变为 0x02160801,0x02160802,0x021608003,0x02160803,0x02160805。
客户使用 SPI"TCAN4x5x_MCAN_WriteTXBuffer()"发送正确的 CAN ID、但 CANBUS 中的数据错误、如下所示。
(左侧是对数数据、右侧是在 CANBUS 差分线路上捕获的 CANBUS 数据)

国家团队提供命令和我们可以尝试的任何实验?
非常感谢。
Vincent Chent