This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源接收器固件开发

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997460/tps25750-power-sink-firmware-developement

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25790BQ25792

您好!

我正在考虑在纯灌电流电池充电器设计中使用 TPS25750D。 我希望很少进行固件开发、因此我只是想知道该部件是否负责所有 PD 协商。 我可以通过简单的 I2C 写入来设置最大 PPHV 电压和电流、还是需要在主机控制器中实现 PD 固件堆栈? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数应用、TPS25750D 完全独立运行、无需 MCU 干预。

    如果您查看 应用配置 GUI、您会发现只有10个简单问题、只要您选择正确的充电器、就可以针对应用全面配置 TPS25750D。

    对于 TPS25713或 TPS25731、您将需要一个 MCU 来管理充电器终端和您想要使用的任何高级功能、但如果您选择  BQ25790或 BQ25792、则 TPS25750和充电器可以完全管理电池充电过程。

    有关 充电器选择的任何特定问题、请联系充电器团队;有关 TPS25750D 的更多帮助、请联系我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回复! 我实际上计划使用 BQ25792。 我查看了配置 GUI、但我不打算使用 EVM、因此我仍然无法100%确定需要执行哪些配置才能确保一切正常工作。 在我看来、好像有一个灌电流功能寄存器(TX_SINK_CAPS)可被写入来定义灌电流功能。 那么、如果我有一个主机 MCU 并将配置写入该寄存器、TPS25750D 将从灌电流 PDO1开始并自动协商最高可用的 PDO 配置文件? 除此之外、还需要进行其他配置吗? 所有这一切都假设没有 EEPROM 加载配置(我会在主机启动时配置端口控制器)。 最后一个问题是、如果未加载任何配置、TPS25750D 是否会向 PP5V 提供标准 USB 2.0/3.0低电压/电流、我可以将其用作 BQ25792的低功耗 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothy、

    GUI 中的最后4项需要进行配置以满足您的电池需求。  需要通过 EEPROM 或从主机 MCU 加载此配置。

    TPS25750将在无需 MCU 干预的情况下管理所有电源协商。  BQ25792支持充电器终端、因此它几乎能够通过我们的配置选项全面管理电池。

    我们支持一种称为 AlwaysEnableSink 的模式、该模式将在连接时为您提供5V 合同、该合同为 MCU 的系统引导提供电源、而 MCU 内部可以使用 TRM 中描述的 PBM 流程配置 TPS25750。