This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:SCL 时钟频率检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/997208/tca9800-scl-clock-frequency-check

器件型号:TCA9800

大家好、

欢迎! 客户想要与我们核实以下使用情况是否可接受?

实际使用:  

I2C SCL 时钟频率为30kHz、VCCB 为3.3V。 在这种情况下、VCCB 的最长上升时间是多少?

下面是有关上述器件的数据表屏幕截图、方便您轻松检查。

等待您的回复。

B&R

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     除 fSCL (MAX)之外的所有值都属于开关特性表。 (对于要求、典型值没有意义。)

    允许30kHz。 无需输入上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我想更正我的上述问题。 由于允许30kHz 频率、当 VCBB 为3.3V、低于270ns 时、该时钟是否仍需要满足 tr (上升时间)要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 tr 要求;tr 描述输出信号。 允许任何30kHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    斯坦利

    除了 Clemens 帮助、我还通知 TI 工程师查看此主题。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    当数据表语言指出该器件支持的最小最大频率为100kHz 时、这会有点令人困惑。 本质上、这意味着该器件可在100kHz 时支持最大容性负载(400pF)。 但是、该器件在400kHz 频率下只能支持~90pF 的电容。

    对于快速模式(400kHz)、最长上升时间为300ns、您可以看到、TCA9800在300ns 时的最大负载高于最大负载时约为90pF。

    正如 Clemens 所说、允许您在100kHz 以下运行此器件、将发生的变化是总线上允许的最大负载、从技术角度而言、最大上升时间也是如此。 您在数据表中看到的不是器件的要求、而是器件在特定负载条件和电压下如何执行。

    对于100kHz、最大上升时间为1000ns。 对于30 kHz、您将有更小的摆动空间、但只要您保持低于1000 ns 和400 pF、您就可以安全地以30 kHz 运行。

    最棒的

    Chris