Other Parts Discussed in Thread: TCA9800
大家好、
欢迎! 客户想要与我们核实以下使用情况是否可接受?
实际使用:
I2C SCL 时钟频率为30kHz、VCCB 为3.3V。 在这种情况下、VCCB 的最长上升时间是多少?
下面是有关上述器件的数据表屏幕截图、方便您轻松检查。

等待您的回复。
B&R
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Stanley、
当数据表语言指出该器件支持的最小最大频率为100kHz 时、这会有点令人困惑。 本质上、这意味着该器件可在100kHz 时支持最大容性负载(400pF)。 但是、该器件在400kHz 频率下只能支持~90pF 的电容。

对于快速模式(400kHz)、最长上升时间为300ns、您可以看到、TCA9800在300ns 时的最大负载高于最大负载时约为90pF。
正如 Clemens 所说、允许您在100kHz 以下运行此器件、将发生的变化是总线上允许的最大负载、从技术角度而言、最大上升时间也是如此。 您在数据表中看到的不是器件的要求、而是器件在特定负载条件和电压下如何执行。
对于100kHz、最大上升时间为1000ns。 对于30 kHz、您将有更小的摆动空间、但只要您保持低于1000 ns 和400 pF、您就可以安全地以30 kHz 运行。
最棒的
Chris