This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1001:RoHS

Guru**** 2034120 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1001, DS90LV011A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996975/dslvds1001-rohs

器件型号:DSLVDS1001
主题中讨论的其他器件: DS90LV011A

大家好、

我的客户正在评估 DSLVDS1001、他发现该器件不符合 RoHS 标准、我们是否有计划使其符合 RoHS?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    没有计划使其符合 RoHS。 客户可以改为评估 DS90LV011A。 它与 DSLVDS1001引脚对引脚兼容。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    Zeming