This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83 REFCLK 的上升和下降时间

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996909/sn65dsi83-the-rise-and-fall-times-of-refclk-for-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

尊敬的:

我对 SN65DSI83 REFCLK 的上升和下降时间有疑问。

SN65DSI83的 REFCLK 的上升和下降时间是否为10%至90%?
 还是20%到80%?

(TR/TF 最小值100ps 最大值1ns)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    它是10%到90%。

    此致、

    I.K.