Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051、 TCAN1051HV-Q1
有人能解释一下 TCAN1042不同变体之间的差异
H? V? HV? -Q1?
有些似乎缺货、另一些则可用
搜索中的比较结果显示、除了封装和价格的微小变化之外、没有其他差异
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV-Q1
有人能解释一下 TCAN1042不同变体之间的差异
H? V? HV? -Q1?
有些似乎缺货、另一些则可用
搜索中的比较结果显示、除了封装和价格的微小变化之外、没有其他差异
C、
感谢您将此内容引入 E2E。 如果您查看数据表的电气特性和引脚分配部分、则会解释这些变体。
-V:带有-V 后缀的版本具有一个 VIO 引脚、此引脚使得收发器能够在 TXD、RXD、和 STB 上使用3.3V 逻辑电平而不仅仅是5V
-H:具有-H 后缀的版本具有扩展的 CAN 总线电压保护、在非 H 版本中为+/-70V、而不是+/-58V
-Q1:Q1表示该器件符合 AEC-Q100定义、符合汽车标准
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Eric Hackett
C、
除引脚8外、TCAN1051还具有相同的功能。 在 TCAN1042上、引脚8控制待机模式、当对引脚施加逻辑高电平时禁用 CAN 总线驱动器和接收器。 在 TCAN1051上、引脚8控制静音模式、该模式仅在对引脚施加逻辑高电平时禁用 CAN 总线驱动器。
TCAN1051V 也可能缺货、但我想上次检查 TCAN1051HV-Q1时发现有一些器件缺货。
此致、
Eric Hackett