This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042V-Q1:TCAN1042型号有何差异? H? V? HV? -Q1?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996792/tcan1042v-q1-tcan1042-variant-differences-h-v-hv--q1

器件型号:TCAN1042V-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051TCAN1051HV-Q1

有人能解释一下 TCAN1042不同变体之间的差异

H? V? HV? -Q1?

有些似乎缺货、另一些则可用

搜索中的比较结果显示、除了封装和价格的微小变化之外、没有其他差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G 表示5Mbps。
    H 表示±70V 总线故障保护。
    V 表示 I/O 电平转换。
    Q1表示 符合 AEC-Q100标准。

    数据表的器件比较表中显示了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C、

    感谢您将此内容引入 E2E。 如果您查看数据表的电气特性和引脚分配部分、则会解释这些变体。

    -V:带有-V 后缀的版本具有一个 VIO 引脚、此引脚使得收发器能够在 TXD、RXD、和 STB 上使用3.3V 逻辑电平而不仅仅是5V

    -H:具有-H 后缀的版本具有扩展的 CAN 总线电压保护、在非 H 版本中为+/-70V、而不是+/-58V

    -Q1:Q1表示该器件符合 AEC-Q100定义、符合汽车标准

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx、对于我的意图、我认为我只需要一个具有 V 的电压、但它们似乎都缺货、是否还有其他功能等效的电压、如果需要、我可以作为单独的问题提出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C、

    除引脚8外、TCAN1051还具有相同的功能。 在 TCAN1042上、引脚8控制待机模式、当对引脚施加逻辑高电平时禁用 CAN 总线驱动器和接收器。 在 TCAN1051上、引脚8控制静音模式、该模式仅在对引脚施加逻辑高电平时禁用 CAN 总线驱动器。

    TCAN1051V 也可能缺货、但我想上次检查 TCAN1051HV-Q1时发现有一些器件缺货。

    此致、

    Eric Hackett