This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找输入缓冲器建议

Guru**** 2510035 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996772/looking-for-input-buffer-suggestion

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G34

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我们有一款产品必须插入具有长时钟线的传统总线系统、用于计时。 由于总线长度、我们在 CPLD 输入端遇到下冲。 它们可以是-1.2伏左右的电压。 这可能会导致误触发。 不能修改时钟信号源、也不能修改总线长度。 我们尝试使用总线终端缓解、但希望使用输入缓冲器来保护我们的 CPLD 输入。  时钟信号为5V。 一个是~1kHz、另一个是2MHz。 如果您的任何产品最适合解决我们的问题、该怎么办?

感谢您的支持!

此致、

Danilo