Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G34
大家好、
我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。
我们有一款产品必须插入具有长时钟线的传统总线系统、用于计时。 由于总线长度、我们在 CPLD 输入端遇到下冲。 它们可以是-1.2伏左右的电压。 这可能会导致误触发。 不能修改时钟信号源、也不能修改总线长度。 我们尝试使用总线终端缓解、但希望使用输入缓冲器来保护我们的 CPLD 输入。 时钟信号为5V。 一个是~1kHz、另一个是2MHz。 如果您的任何产品最适合解决我们的问题、该怎么办?
感谢您的支持!
此致、
Danilo