This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB2.0高速合规性测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996483/tusb4020bi-usb2-0-high-speed-compliance-test

器件型号:TUSB4020BI

你好

我们目前正在使用 TUSB4020BI USB 2.0高速集线器继续应用。
上周、Tektronic 韩国分公司进行了电气合规性测试演示、并进行了高速集线器测试。

我听说很难测试、因为芯片没有发送符合性测试的数据包、即使它是通过 xHCL 软件发送数据包的。
我想知道我们是否需要设置芯片寄存器或其他寄存器来解决这个问题。

请回答我的问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunguk、您好!

    如果使用了 XHCI 测试工具、则 TUSB4020B 生成 USB 测试数据包不会出现问题。  您是否正在测试上游或下游端口?  使用了哪些步骤?

    此致、

    JMMN