请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 你好
我们目前正在使用 TUSB4020BI USB 2.0高速集线器继续应用。
上周、Tektronic 韩国分公司进行了电气合规性测试演示、并进行了高速集线器测试。
我听说很难测试、因为芯片没有发送符合性测试的数据包、即使它是通过 xHCL 软件发送数据包的。
我想知道我们是否需要设置芯片寄存器或其他寄存器来解决这个问题。
请回答我的问题。
谢谢你