This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203:低频转换时的毛刺脉冲

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD203, MLVD20XEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994871/sn65mlvd203-glitch-on-low-frequency-transitions

器件型号:SN65MLVD203
主题中讨论的其他器件: MLVD20XEVM

大家好、 我看到一对使用 SN65MLVD203发送器和接收器从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平时、会出现一个小的(~10-20ns)额外输出脉冲。 设置为一 个 SN65MLVD203 、该器  件通过~6英尺的 HDMI 电缆配置为发送器、并将另一个 SN65MLVD203配置为接收器。 发送器和接收器都具有100欧姆的差分端接电阻(总共50欧姆)。 该发送器由 一个函数发生器提供0至3.3V 逻辑输入、该发生器的源端接50欧姆、带有 SMA 电缆。 接收器输出使用 SMA 电缆驱动示波器、并以大约50欧姆的电阻端接。 两个组件均由3.3V 电源供电、并通过0.1uF 和10uF 电容进行旁路。 将0.1uF 电容器调整为0.001uF 和0.01uF、行为不变。

 仅当转换频率低于~25kHz 时才会出现此问题。 在较高的频率(高达100MHz)下、未出现额外的脉冲。 我已经在 LVDS 发送器的输出端确定了在100欧姆电阻器上产生的~250mV、25MHz 共模振荡。 它就像一个位于数字逻辑电压上的小交流波形、LVDS 接收器将检测转换。 无论是否将 HDMI 电缆 连接到发送器、都会出现该振荡。  在发送器转换逻辑状态后,振荡不会立即出现,而是在大约4us 的时间段内累积。 如果在 LVDS 共模电压振荡的累积之前切换该器件、则不会检测到毛刺脉冲、因为发送器振荡尚未累积、并导致接收器检测到快速、额外的转换。 如果部件在4us 发生后切换、则振荡会调整接收器输入端的转换电压、并可能在接收器输出端触发额外的10ns 脉冲。 它是间歇性的、在发送器转换 状态后短暂消失、并且取决于函数发生器转换和振荡波形相位之间的确切相位关系。

我已经将定制板的布局与 TI 参考设计的布局进行了比较。 两个电路板具有相似的堆叠和差分布线。 一个可能的差异是旁路电容器的位置。 此参考设计在芯片背面有旁路电容器、并通过通孔连接到 GND 和 VCC。 我的电路板在芯片的侧面放置了电容器。   

我们非常感谢您的任何帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    您能否提供波形?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的我、感谢您的回答。 请参阅 下面的问题图示。  

    如果有任何问题、请告诉我。 谢谢。

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想为您提供原理图的剪辑。 发送器和接收器输出/输入 通过短差分走线连接在一起、并通过上拉/下拉控制它们的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我将了解我是否可以在今天的实验中重新创建它、您是否会继续发布。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    我在工作台上看不到这种行为:

    这是因为 MLVD20XEVM 和 MLVD203驱动器输出环回接收器输入、以及两个100欧姆端接电阻器。 绿色表示接收器输出、蓝色/粉红色表示差分信号。 我还尝试设置示波器以在干扰时触发、但示波器从未触发。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您的观看。 您显示的迹线更干净、没有真正明显的共模噪声。

    我昨天收到了 MLVD20XEVM、它可以与我的电源和默认安装的芯片配合使用。 下一步是将一个 x203芯片从我的定制板移植到 MLVD20EXVM 上、以排除芯片问题。 我在两个不同的电路板上有四个 SN65MLVD203、它们都表现出这种行为。

    但是、我目前的怀疑是 x203和我的定制电路板布局之间存在一些不兼容性。 我在芯片顶部安装了0.0047uF 电容器、没有什么不同。 我将尝试在电路板上使用 x202A、以查看较慢的芯片是否与布局更兼容。  

    我将在收到更新后进行回复。 再次感谢您的努力。

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:  

    问题是电路板上组装的不正确组件代替了端接电阻器。 供应商在发送器侧安装了一个电容器来代替端接电阻器。 这导致了错误行为。 更换组件后、我的波形与您的波形相匹配。 感谢您的帮助、并愿意在您结束时查看相关内容

    此致、

    Carl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    这很好、很高兴您能够解决这个问题。 感谢您报告根本原因。

    此致、

    I.K.