This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:引脚6与放大器;当 ENSMB = 1时为16

Guru**** 2813665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994456/ds64br111-pin-6-16-when-ensmb-1

器件型号:DS64BR111

团队、

第3页上的引脚说明有2个部分、一个用于 ENSMB=1 (SMBus 模式)、一个用于 ENSMB=0 (引脚模式)。 我在 ENSMB=1中使用它。 引脚6和16仅在表的 ENSMB = 0部分中定义。 ENSMB=1模式下的这些引脚是什么?

具体而言、是引脚16。 如果我以3.3V 运行、是否需要低电平?

引脚6也是如此。 是否需要低电平才能启用输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    当您在 SMBus 模式下运行时、这两个引脚仍处于活动状态-有关详细设置、请参阅数据表。

    请注意、如果 VOD_SEL 在 SMBus 模式下运行时被拉至高电平、则 SMBus 地址为0xB0、如数据表中所述。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢你。  这就是我们连接器件的方式。  您能评论吗?

    信号

    引脚

    连接

    INA+、INA-、INB+、INB-、

    24、23、11、12

    输入

    OUTA+、OUTA--、OUTB+、OUTB-、

    7、8、20、19

    输出

    ENSMB

    3.

    高电平、4.7K 至3.3V

    SCL

    5.

    I2Cdevice = clk、4.7K 上拉至3.3V

    SDA

    4.

    I2Cdevice = 4.7K 上拉至3.3V 的数据

    AD0-AD3

    10、9、2、1

    4.7K 至 GND 滑块电阻器

    READEN#

    17.

    4.7K 至 GND

    完成编号

    18

    常闭

    TX_DIS

    6.

    4.7K 至 GND

    VDD_SEL

    16.

    4.7K 至 GND

    LOS

    13.

    具有4.7K 上拉电阻的 FPGA

    SD_TH

    14.

    用 TP 悬空

    VDD

    21 22.

    两 个0.100 uF 电容、每个引脚一个

    输入电压

    15.

    3.3V

    GND

    DAP

    GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Braavos、

    这些连接对我来说很好。  

    有关每个引脚上的不同选项、请参阅 EVM 用户指南原理图。 这是指向此原理图的链接-注释第9页。

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu181a/snlu181a.pdf?ts=1619106649447&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS64BR111EVK

    此致、Nasser