团队、
第3页上的引脚说明有2个部分、一个用于 ENSMB=1 (SMBus 模式)、一个用于 ENSMB=0 (引脚模式)。 我在 ENSMB=1中使用它。 引脚6和16仅在表的 ENSMB = 0部分中定义。 ENSMB=1模式下的这些引脚是什么?
具体而言、是引脚16。 如果我以3.3V 运行、是否需要低电平?
引脚6也是如此。 是否需要低电平才能启用输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
第3页上的引脚说明有2个部分、一个用于 ENSMB=1 (SMBus 模式)、一个用于 ENSMB=0 (引脚模式)。 我在 ENSMB=1中使用它。 引脚6和16仅在表的 ENSMB = 0部分中定义。 ENSMB=1模式下的这些引脚是什么?
具体而言、是引脚16。 如果我以3.3V 运行、是否需要低电平?
引脚6也是如此。 是否需要低电平才能启用输出?
您好、Nasser、
谢谢你。 这就是我们连接器件的方式。 您能评论吗?
|
信号 |
引脚 |
连接 |
|
INA+、INA-、INB+、INB-、 |
24、23、11、12 |
输入 |
|
OUTA+、OUTA--、OUTB+、OUTB-、 |
7、8、20、19 |
输出 |
|
ENSMB |
3. |
高电平、4.7K 至3.3V |
|
SCL |
5. |
I2Cdevice = clk、4.7K 上拉至3.3V |
|
SDA |
4. |
I2Cdevice = 4.7K 上拉至3.3V 的数据 |
|
AD0-AD3 |
10、9、2、1 |
4.7K 至 GND 滑块电阻器 |
|
READEN# |
17. |
4.7K 至 GND |
|
完成编号 |
18 |
常闭 |
|
TX_DIS |
6. |
4.7K 至 GND |
|
VDD_SEL |
16. |
4.7K 至 GND |
|
LOS |
13. |
具有4.7K 上拉电阻的 FPGA |
|
SD_TH |
14. |
用 TP 悬空 |
|
VDD |
21 22. |
两 个0.100 uF 电容、每个引脚一个 |
|
输入电压 |
15. |
3.3V |
|
GND |
DAP |
GND |
您好、Braavos、
这些连接对我来说很好。
有关每个引脚上的不同选项、请参阅 EVM 用户指南原理图。 这是指向此原理图的链接-注释第9页。
此致、Nasser