This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:ViLc 最小值(与 TCA9517的差值:空)

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5917, TCA9517, TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992950/tca9517a-vilc-minimum-value-difference-with-tca9517-null

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TLC5917TCA9517

您好、专家、

我的客户对 ViLc (TCA9417A)的最小(最差)值有疑问

 

我对 ViLc 规格感到困惑。 请参阅以下 E2E 课程。

 1. ViLc (最小值)应为0.38V (0.45V 至0.07V)(对于 TLC5917:null)

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/552807/tca9517---guaranteed-spec-for-vil-max-without-bus-contention----vilc/

 2. ViLc (最小值)应为0.40V (对于 TLC5917:null)

https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/934579/tca9517-spec-questions

 TLC5917与 TLC5917A 之间的 ViLc 差异:空

https://e2e.ti.com/support/archive/internal/int-i2c/f/int---i2c-read-only-forum/484338/difference-between-tca9517-and-tca9517a

TCA9517:
VILC (典型值)= 0.4V

TCA9517A:
VILC (典型值)= 0.45V

您能告诉我 ViLc (TCA9417A)的最小(最差)值吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    这些 E2E 中发生了几个不同的事情、希望我能够对所有这些都进行澄清。 一般而言、我们在数据表中给出的 VILC 值是一个典型值、可能会因器件而异。 它 给出了器件间硅片的所有变化的总体平均值。 TCA9517A 具有比 TCA9517更高的 VILC 且其值似乎与 TCA9517相同的原因在于、通过更新的工艺、我们能够制造出一个更可靠的硅芯片、平均而言、该硅芯片在更高的 VILC 下运行。  

    正如 Bobby 所说、在您提到的第二个 E2E 帖子中、我们测试的每个器件的 VILC 值变化都很小。 我浏览了特性数据、在多个批次中、它们都是以最大变化值0.02V 的典型值预先形成的。

    理论上、您可以说 TCA9517A 的 VILC 最坏情况可能是0.38V。 但是、这种情况极不可能发生、而且几乎总是您将获得一个 VILC 为0.45V 的器件

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您的回答。

    电压- Vilc = 70mV (典型值)

    它是最大值、对吧?

    (来自 https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/552807/tca9517---guaranteed-spec-for-vil-max-without-bus-contention----vilc/)

    理论上、 哪些因素会影响该值? 取决于什么类型的参数? (例如、温度、电流等)

    I2C 规范(连接到 B 侧的外部器件规范)为 Vol = 0.4V (max)

    如果  Vol - Vilc 可限制在50mV 以下、则客户可使用 TCA9517。

    但是、如果 Vol - Vilc 为70mV (最大值)、它们将无法使用 TCA9517、因为它存在以下注释中的风险。

    "理论上、您可以说 TCA9517A 的 VILC 最坏情况可能为0.38V"

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    VOL - VIL=70mV 是一个最大值。 从-40C 到80C、VILC 不会改变。 这是器件设计保证的值、因此除非器件的 VOL 发生变化、否则不会改变。

    我要再次重申,有0.38V VILC 的可能性极小。 我们在多个器件上进行了测试、我们得到的最低 VILC 为0.43V、即使这样也不太可能。  您可以确信 TCA9517的 VILC 大约为0.45、变化为0.02V。 如果您仍希望我查找其他器件、请告诉我。

    此外、客户还想使用多少个 TCA9517?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris-San

    您能告诉我一下 VILC 的测试条件吗? (包括外部组件)

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    我将查看我是否可以为您找到测试设置。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Muk-San、

    我们没有为该测量设置测试、但我与我的团队交谈、他们告诉我该测量的潜在完成方式。 本质上、您只需将电压强制施加到 B 侧、并观察 A 侧振荡。 然后、您将 B 侧电压降低、直至振荡停止且 A 侧始终保持低电平。 这是 VILC。

    另一种方法是在 A 侧设置30%的 VCCA 电压、同时电流顺从性较弱。 向下按 B 侧、直到 A 侧从30%拉至0V。 这也是国际法委员会。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris San、

    我想确认您的第二行评论。

    "另一种方法是在 A 侧设置30%的 VCCA 电压、同时电流顺从性较弱。 向下按 B 侧、直到 A 侧从30%拉至0V。 这也是国际法委员会。"

    您能告诉我这种测量方法的更多详细信息吗?

    这意味着、Abside 中的 I/O 引脚应设置30% x VccA、对吗?  什么是"30%"值?  

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muk-San、

    假设您的 VCCA = 3.3V。 您在 A 侧 SDAA 引脚上输入的电压为3.3V 的30%。 这将是0.3*3.3=0.99V。 因此、您将对 SDAA 应用0.99V 电压。 然后在 B 侧、假设您的 VCCB = 5V。 您将向 B 侧 SDAB 引脚施加5V 电压、并缓慢降低电压、直到 A 侧 SDAA 引脚从30% VCCA 拉至0。 在此测试中、您必须确保您仍然有上拉电阻器、并且您仍在对电源引脚施加电压。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris