Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1146, TUSB1064
主题中讨论的其他器件: TUSB1146、 TUSB1064
我们面临的问题 是、使用 TPS65987D、TUSB1046和 TUSB1164的新开发的器件无法使用显示端口功能。
硬件配置为随附的方框图。
e2e.ti.com/.../PDC_5F00_USBSWITCH_5F00_ForDP_5F00_210409.pdf
如您所见、我们将两个 PD 控制器(TPS65987D)和开关 IC (TUSB1046和 TUSB1164)用于多路信号分离器和多路复用器 USB-SS 信号、并支持以下序列。
(#1)外部显示屏连接
(#2)通过 CC 线路检测到 HPD、 PDContoller-2将其自身的 HPD 线路设置为高电平、并将 TUSB1146的 HPDIN 设置为高电平。
(#3) MSP430 (MPU)可通过获取 I2C-IRQ 来检测高于 HPD 的信号交替
(#4) MSP430 (MPU) 通过 I2C 命令将 PDController-1的 HPD 设置为高电平、并将 TUSB1064的 HPDIN 设置为高电平。
(#5)智能手机可以通过 CC1线路从 PDController-1检测 HPD、然后开始 DP 输出。
但是、在连接外部显示屏(#4序列不起作用)时、MPU 从 PDContoller-2获得 HPD 检测后、我们无法将 HPD 高电平设置为 PDController-1。
请检查我们的电路设计是否适用于 DP 输出、并告诉我如何成功执行#4序列?
FCNT Yoshizaki