This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:启动显示端口功能的支持请求

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TUSB1146, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992893/tps65987d-support-request-for-display-port-feature-bring-up

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TUSB1146TUSB1064

我们面临的问题 是、使用 TPS65987D、TUSB1046和 TUSB1164的新开发的器件无法使用显示端口功能。

硬件配置为随附的方框图。  

e2e.ti.com/.../PDC_5F00_USBSWITCH_5F00_ForDP_5F00_210409.pdf

如您所见、我们将两个 PD 控制器(TPS65987D)和开关 IC (TUSB1046和 TUSB1164)用于多路信号分离器和多路复用器 USB-SS 信号、并支持以下序列。

(#1)外部显示屏连接

(#2)通过 CC 线路检测到 HPD、 PDContoller-2将其自身的 HPD 线路设置为高电平、并将 TUSB1146的 HPDIN 设置为高电平。

(#3) MSP430 (MPU)可通过获取 I2C-IRQ 来检测高于 HPD 的信号交替

(#4) MSP430 (MPU)  通过 I2C 命令将 PDController-1的 HPD 设置为高电平、并将 TUSB1064的 HPDIN 设置为高电平。

(#5)智能手机可以通过 CC1线路从 PDController-1检测 HPD、然后开始 DP 输出。

但是、在连接外部显示屏(#4序列不起作用)时、MPU 从 PDContoller-2获得 HPD 检测后、我们无法将 HPD 高电平设置为 PDController-1。    

请检查我们的电路设计是否适用于 DP 输出、并告诉我如何成功执行#4序列?  

FCNT Yoshizaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshizaki-San、

    在图中、您可以看到智能手机充当连接到 PD1的主机、并将外部监视器连接到 PD2器件。

    在此配置中、DP 监视器不工作或显示-正确?

    您能否为在主机和监视器上获取的 PD 及其 PD 日志提供项目文件?

    这是否始终不起作用?它是否与其他显示器一起工作?

    这款 TPS65987DH 或 TPS65987DJ 是哪款 PD?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    我们使用的正确 PD 器件类型是 TPS65987DDH。

    我将为 PD1和 PD2附加 PRJ 文件。

    实际上、在每个 PD 控制器使用外部 SPI 闪存启动后、我们通过 I2C 设置 additotinal 命令、该命令的信息与 PRJ 文件中写入的信息相同。

    ***PD 引导后的 I2C 命令设置***

    ================================================================================================================
    ■PD1 (UFP/充电)
    ================================================================================================================

    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x00、0x96、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x07

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x0F、0x08、0x08、0x00、0x02

    ●REG29
    0xc2、0x34、0x11、0x44

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc8、0x58、0xb6、0xdf、0x01


    ================================================================================================================
    ■PD2
    ================================================================================================================
    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x32、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x02

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x00、0x08、0x08、0x00、0x00

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc9、0x58、0xb2、0xdf、0x01

    ●REG29
    0x02、0x04、0x11、0x40
    ================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    正确的器件类型是作为 PDContoller 的 TPS65987DDH。

    我将为 PD1和 PD2附加 PRJ 文件。

    在每个 PD 控制器启动 FROM SPI 闪存后、我们将通过 I2C 命令为进行如下配置、其中的相同配置作为附加的 PRJ 文件写入。

    ================================================================================================================
    ■PD1 (UFP/充电)
    ================================================================================================================

    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x00、0x96、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x07

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x0F、0x08、0x08、0x00、0x02

    ●REG29
    0xc2、0x34、0x11、0x44

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc8、0x58、0xb6、0xdf、0x01


    ================================================================================================================
    ■PD2
    ================================================================================================================
    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x32、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x02

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x00、0x08、0x08、0x00、0x00

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc9、0x58、0xb2、0xdf、0x01

    ●REG29
    0x02、0x04、0x11、0x40


    ================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    正确的器件类型是作为 PDContoller 的 TPS65987DDH。

    我将为 PD1和 PD2附加 PRJ 文件。  

    在每个 PD 控制器启动 FROM SPI 闪存后、我们将通过 I2C 命令为进行如下配置、其中的相同配置作为附加的 PRJ 文件写入。

    ================================================================================================================
    ■PD1 (UFP/充电)
    ================================================================================================================

    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x00、0x96、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x07

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x0F、0x08、0x08、0x00、0x02

    ●REG29
    0xc2、0x34、0x11、0x44

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc8、0x58、0xb6、0xdf、0x01


    ================================================================================================================
    ■PD2
    ================================================================================================================
    ●REG32
    0x01、0xfc、0x00、0x00、0x54、0x00、0x00、0x32、0x90、0x01、0x05、0x2c、0xd1、0x02、0x00、
    0x2C、0x2、0x4、0x00、0x2c、0x41、0x06、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x90、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG42
    0x7a、0x04、0x00、0x00

    ●REG5C
    0x07、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x08、0x00、0x0c、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x2F、0x29、0x03、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x79、0x79、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●RE77国集团
    0x51、0x04、0x34、0x12、0x00、0x00、0x00、FW_VERSION、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、
    0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x02

    ●REG38
    0x01、0xff、0x01、0x01、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

    ●REG51
    0x03、0x00、0x08、0x08、0x00、0x00

    ●REG27
    0x01、0x00、0x01、0x00、0x00、0x00、0x80、0x00、0x14、0x14、0x00、0x00、0x04、0x78

    ●REG28
    0xc9、0x58、0xb2、0xdf、0x01

    ●REG29
    0x02、0x04、0x11、0x40


    ================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    正确的器件类型是作为 PDContoller 的 TPS65987DDH。

    我将为 PD1和 PD2附加 PRJ 文件。

    在每个 PD 控制器启动 FROM SPI 闪存后、我们将通过 I2C 命令为进行如下配置、其中的相同配置作为附加的 PRJ 文件写入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我要附加 PRJ 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshizaki-San、

    您能否使用应用程序 GUI 提供项目文件、以便在查看设置时不会出错? 您应该已经拥有 GUI、但如果没有、您可以从 https://www.ti.com/product/TPS65987D#design-development 下载它。  

    此外、请使用 Total Phase PD 分析仪或其等效设备提供 PD 日志。

    这是否适用于特定显示器或任何显示器?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    感谢您查看我们的项目文件并为我们提供更新后的文件。
    但是、我们的系统还无法实现 DisplayPort 输出。


    我将解释我们的当前状态。
    我们在系统中使用两个 TPS65897D。
    PD 控制器"1"设置为智能手机端。
    PD 控制器"2"设置为显示侧。

    根据您的项目文件、PD 控制器1和2变为以下语句。

    连接 DisplayPort 时、
    1) 1) PD 控制器1和2、
      CTL1 =“高电平”:端口0 DP 模式选择事件处于活动状态。
      CTL0 =“高电平”:端口0 USB3事件处于活动状态。
    2) 2) PD 控制器2、
      HPD/GPIO[3]:DP HPD 端口0处于活动状态。
    3) 3) PD 控制器1、
      HPD/GPIO[3]:DP HPD 端口0未激活。


    我们认为、如果 PD 控制器1上的 HPD/GPIO[3]为"高电平"、则 DisplayPort 输出将处于正确状态。
    为了实现这一点,我们如何设置 PD 控制器1寄存器?
    我们还尝试通过外部 MCU 直接设置"高"、但我们不知道怎么设置它。

    此致、

    安倍晋三高之(FCNT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San、您好!

    是否可以尝试将 GPIO3从 PD1物理连接到 PD2? 此 HPD 信号需要传播到 PD1。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    感谢您的评论。

    我 在 PD1和 PD2之间物理连接了一个 GPIO3端口。  但是、不会更改状态。

    因此、我们可能需要更改 TPS65897D 项目文件、如 GPIO[3] I/O 设置。

    或者、可能需要订购"来源:智能手机"或"PD1"通过 CC 线路为 DisplayPort 输出协议/命令。  

    如果您有意见、您能给我们提供任何建议吗?

    此致、

    安倍晋三高之(FCNT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter-San:

    通过 PD 控制器1的以下条件、DisplayPort 输出成功。

    (1) GUI 工具的0x51寄存器(DP SID 配置)

     1. 启用显示端口 SVID     “已选中”

     2. 启用显示端口模式1  “已选中”

      3. DP 端口功能               “仅限 DP UFP_D”

     支持 DP v1.3信号  “已选中”

     5. 支持 USB 第2代信令 “已选中”

      6. DP 插座指示        “插头”

     7. 未使用 USB2.0信令     “已选中”

     8. DFPD 插座或 UFPD 插头针脚分配  “C”、“D”

     9. UFPD 插座或 DFPD 插头针脚分配  “C”、“D”

     10. 多功能首选           “已选中”

     11. 首选 DP 角色                  “首选 UFP_D”

     12. 强制“         选中”USB 配置

     13. DFP_D / UFP_D 已连接     “UFP_D 和 DFP_D 已连接”

     14. 允许“  已选中”DisplayPort 模式自动进入

    (2) HPDIIN/GPIO[3]连接在 PD1和 PD2之间。

    (3) PDIN/GPIO[3]未连接 PD1和 PD2

     情况(1)+(2):

     连接 Type-C/HDMI 电缆时、DisplayPort 会自动成功输出到显示屏。

    情况(1)+(3):

     当连接 Type-C/HDMI 电缆且 PD1复位时、DisplayPort 会成功输出到显示屏。

     这个"复位"等于 VBUS 电缆的插入和移除。

    ----

    我们尝试正确检查0x51设置、因为它仅是试用设置。

    (我认为 0x51寄存器 可能具有额外的设置。)

    此致、

    安倍晋三高之(FCNT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe-San、您好!

    听到它在工作的声音很好。

    从上述 DP 灌电流(PD1)设置中、插头或插座不应产生影响。 我在此附上了 VESA 规格表5.1以供参考。

    以上设置6和8结合在一起、本 例中可能会设置13。

    连接 GPIO3并 使用设置13应该起作用。

    此致、

    Peter