Other Parts Discussed in Thread: MAX3232
您好!
我´m 一个简单的 ESP8266和 MAX32CPWR 设计。
在 MAX3232´m 的输入端遇到以下问题:
-当 ESP Micro 连接到 MAX 时、RX 信号电压电平为~ 1.5V (低于 IC 的保持电压)、TX 引脚工作正常、信号电平在此处为预期的3.3V
-未连接至 MAX 的 ESP 具有完美的信号输出
电压行为看起来像是 IC 内部的分压器/上拉电阻?
是否有人可以向我指出确切的问题?
下面是此问题的详细信息。
提前感谢!
已采取以下行动:
-已更改 MAX CHIP 以避免出现缺陷部件-无变化
检查 RX 和 TX 与每条线路到 GND 和源组件之间的电阻。 未找到观察结果。

信号概述的 OSCi 快照、两者都具有相同的 V/div 设置。

RX 信号的详细视图、测得的信号振幅为1.5V。

ESP 输出、未连接 MAX3232

路由

原理图