This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:RX 电平与 TX 电平不同-具有内部上拉电阻的 IC?

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994586/max3232-rx-level-differs-from-tx-level---ic-with-internal-pull-up

器件型号:MAX3232

您好!

我´m 一个简单的 ESP8266和 MAX32CPWR 设计。

在 MAX3232´m 的输入端遇到以下问题:

-当 ESP Micro 连接到 MAX 时、RX 信号电压电平为~ 1.5V (低于 IC 的保持电压)、TX 引脚工作正常、信号电平在此处为预期的3.3V

-未连接至 MAX 的 ESP 具有完美的信号输出

电压行为看起来像是 IC 内部的分压器/上拉电阻?

是否有人可以向我指出确切的问题?

下面是此问题的详细信息。

提前感谢!

已采取以下行动:

-已更改 MAX CHIP 以避免出现缺陷部件-无变化

检查 RX 和 TX 与每条线路到 GND 和源组件之间的电阻。 未找到观察结果。

信号概述的 OSCi 快照、两者都具有相同的 V/div 设置。

RX 信号的详细视图、测得的信号振幅为1.5V。

ESP 输出、未连接 MAX3232

路由

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    感谢您将此问题提交给 E2E 并预先分享所有这些信息、这对我们的调试工作非常有帮助。 您能否分享有关连接 MAX3232 RX 引脚的 ESP 微型引脚的更多信息? 是否有任何类型的集成上拉或下拉电阻?

    我已经通知了一位专家有关该主题的信息。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    MAX3232 在 RIN1 (引脚13)和 RIN2 (引脚8)引脚上有一个5K 的内部下拉电阻器。  我将等待您回答 Eric 的问题。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您回到本主题。


    首先、我想分享我的最新发现/观察结果:

    -上面显示的示波器显示了通过内部 USB 串行发送器传输的串行信号的响应。 (通过 USB 发送到连接的 ESP + Max、并在 ESP 和 MAX 之间测量)。 我经常感到困惑、因为在使用分接板时、我没有看到这个信号振幅下降、连接方式是一样的。

    n´t、我想这将是我使用时遇到的任何实际问题。 MAX 的 RS232侧通信正常、我可以向 ESP 发送数据并获得推进器响应。

    希望这是可以理解的。 不是我的第一语言;)

    仍然想知道、为什么输出板之间的 DE 行为与确切的"原理图"不同(这个是否有一个便宜的中国芯片版本?) 以及 PCB 中的 MAX3232。

    如果您仍想深入了解此主题、请参阅以下数据表(ESP8266)、了解有关引脚的信息:

    TXD0 - GPIO1

    RXD0 - GPIO3

    数据表中未找到有关上拉或下拉的信息。

    谢谢、祝您愉快!

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcus、

    感谢您的更新和所有这些信息。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    到目前为止还没有。

    感谢您的支持!


    祝你度过美好的一天!

    Marcus