This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:用于 RS485接口的 PC9306

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995107/pca9306-pc9306-for-rs485-interface

器件型号:PCA9306

大家好、团队成员

客户希望使用 PCA9306进行 MCU 和 RS485电压电平转换。 并对此类应用有一些疑问:

  1. PCA9306桥接 MCU 和3.3V 至5V 系统之间的 RS-485 TX/RS 信号。 我们应该移除典型应用图中的上拉电阻器、对吗? 根据我的理解、这些电阻器主要用于 I2C OD 端口。
  2. 对于未使用的通道、最可靠的连接类型是什么?
  3. 客户已在反向电源配置下测试此器件(将 VREF1连接到5V 并将 VREF2连接到3.3V)、但发现 PCA9306正常工作、并且在 RS-485通信期间没有故障报告。 他们想知道原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    [引用 userid="308778" URL"~/support/interface/f/interface-forum/995107/pca9306-pc9306-for-rs485-interface ]PCA9306桥式 MCU 和3.3V 至5V 系统之间的 RS-485 TX/RS 信号。 我们应该移除典型应用图中的上拉电阻器、对吗? 根据我的理解、这些电阻器主要用于 I2C OD 端口。

    在 PCA9306上、我会在器件的 RX 侧留下4.7K 的上拉电阻。 TX 侧可以移除它们的上拉电阻。

    [引用 userid="308778" URL"~/support/interface/f/interface-forum/995107/pca9306-pc9306-for-rs485-interface "]对于未使用的通道,最可靠的连接类型是什么?

    我通常建议将其绑定到上拉电阻器上、但这并不重要。 (我假设您是指 SDA 或 SCL)

    [引用 userid="308778" URL"~/support/interface/f/interface-forum/995107/pca9306-pc9306-for-rs485-interface ]客户已在反向电源配置下测试此器件(将 VREF1连接到5V 并将 VREF2连接到3.3V)、但发现 PCA9306正常工作、并且在 RS-485通信期间无故障报告。 他们想知道原因吗?[/引述]

    为了在内部生成更高的偏置电压、Vref2侧应该高于 Vref1。 如果您使 Vref1更高且 Vref2更低、则器件将具有馈送到导通 FET 的较低栅极电压。 这将略微降低传播延迟、但功能正常。 从技术上讲、由于"Vil"(我不喜欢此器件的这一术语)将会降低、您会失去一些"足部空间"。

    -Bobby