Other Parts Discussed in Thread: PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCA9306 大家好、团队成员
客户希望使用 PCA9306进行 MCU 和 RS485电压电平转换。 并对此类应用有一些疑问:
- PCA9306桥接 MCU 和3.3V 至5V 系统之间的 RS-485 TX/RS 信号。 我们应该移除典型应用图中的上拉电阻器、对吗? 根据我的理解、这些电阻器主要用于 I2C OD 端口。
- 对于未使用的通道、最可靠的连接类型是什么?
- 客户已在反向电源配置下测试此器件(将 VREF1连接到5V 并将 VREF2连接到3.3V)、但发现 PCA9306正常工作、并且在 RS-485通信期间没有故障报告。 他们想知道原因吗?