This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:下游器件已识别但无法正常工作、PC 会警告电源不足#39;t 充足

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995308/tusb2036-downstream-devices-recognized-but-not-functional-pc-warns-that-power-isn-t-adequate

器件型号:TUSB2036

您好!

我在使用我设计的接地支持板上的 TUSB2036集线器时遇到了一些问题。 我已将原理图和集线器一起包含在其中、并进行了迄今为止所做的修改以及一些示波器截图。 希望这些将回答我在类似论坛帖子中看到的前几轮问题、以获得有关此 IC 的帮助。

但是、集线器被识别、下游器件无法正常工作。 在设备管理器中查看各个下游设备属性时、我已尝试所有窗口的计算机都显示"此设备无法启动"。 虽然我尝试运行该板的三台 PC 中有两台警告存在电源问题、但该板不会消耗大量功率、电源电压都正常。 我移除了其中一个大容量电容器(隔离式开关电源之后为10uF、因为我假设它会导致显著的浪涌)、但行为没有变化。 Windows 能够识别下游器件(至少闪存驱动器被正确识别为 USB 大容量存储器件)、然后再决定它们无法启动、因此我无法找到它无法正常工作的原因。

我知道振荡器缺少一个串联电阻器、而下游 USB 端口缺少下拉电阻器。 下拉电阻器已经过海布连接、振荡器似乎正常工作(超出推荐的容差、但在最大容差范围内)。

如果能深入了解下游器件的工作不正常、我将不胜感激。 谢谢!

e2e.ti.com/.../TUSB2036-Troubleshooting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、电源警告是因为集线器通过 BUSPWR/引脚配置为"总线供电"、而 USB 主机正在进行最坏情况下的功率估算(一个总线供电集线器+总线供电设备的最大数量)、并且确定它不支持这种情况。  我建议将集线器设置为自供电、以绕过此条件进行测试。  在正常情况下、大多数主机可以支持 USB FS 集线器和下游器件的功率负载、而不会出现任何问题、但这取决于系统。

    如果将集线器设置为自供电模式无法解决问题、您能否安装 usbview.exe 或 USB 设备树查看器并发送报告内容的屏幕截图?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有用! 谢谢!