Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036
您好!
我在使用我设计的接地支持板上的 TUSB2036集线器时遇到了一些问题。 我已将原理图和集线器一起包含在其中、并进行了迄今为止所做的修改以及一些示波器截图。 希望这些将回答我在类似论坛帖子中看到的前几轮问题、以获得有关此 IC 的帮助。
但是、集线器被识别、下游器件无法正常工作。 在设备管理器中查看各个下游设备属性时、我已尝试所有窗口的计算机都显示"此设备无法启动"。 虽然我尝试运行该板的三台 PC 中有两台警告存在电源问题、但该板不会消耗大量功率、电源电压都正常。 我移除了其中一个大容量电容器(隔离式开关电源之后为10uF、因为我假设它会导致显著的浪涌)、但行为没有变化。 Windows 能够识别下游器件(至少闪存驱动器被正确识别为 USB 大容量存储器件)、然后再决定它们无法启动、因此我无法找到它无法正常工作的原因。
我知道振荡器缺少一个串联电阻器、而下游 USB 端口缺少下拉电阻器。 下拉电阻器已经过海布连接、振荡器似乎正常工作(超出推荐的容差、但在最大容差范围内)。
如果能深入了解下游器件的工作不正常、我将不胜感激。 谢谢!