Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, SN65HVD1040
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1050、
您好!
我们的客户希望使用 SN65HVD1040/SN65HVD1050来替代 NXP 的 TJA1050T/VM。
它们采用分离式端接结构、但电流布局不会使用引脚5的功能来提供基准电压。
我之前看到的 E2E 答案是、
" SPLIT 引脚功能是驱动 CAN 总线上的共模隐性电平、以此来稳定该电平、从而帮助实现微小的偏差。 其主要目的是帮助消除器件在运行期间可能发出的任何电磁噪声。 我们的 TCAN 系列中的 TCAN1042和其他器件在多个方面都进行了改进、其中一个方面是电磁兼容性、并且无需使用 SPLIT 引脚即可通过辐射认证。 这促使我们决定不在未来的器件上包含 SPLIT 引脚。"
那么、问题是、如果它们使用 SN65HVD1040和 SN65HVD1050、但左侧引脚5悬空、是否存在任何问题? 谢谢。
此致、
小燕