This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:使用分裂终端时、引脚5是否可悬空

Guru**** 2929860 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994643/sn65hvd1040-whether-pin-5-can-be-floated-when-using-split-termination

器件型号:SN65HVD1040
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1050

您好!

我们的客户希望使用 SN65HVD1040/SN65HVD1050来替代 NXP 的 TJA1050T/VM。

它们采用分离式端接结构、但电流布局不会使用引脚5的功能来提供基准电压。  

我之前看到的 E2E 答案是、  

" SPLIT 引脚功能是驱动 CAN 总线上的共模隐性电平、以此来稳定该电平、从而帮助实现微小的偏差。 其主要目的是帮助消除器件在运行期间可能发出的任何电磁噪声。 我们的 TCAN 系列中的 TCAN1042和其他器件在多个方面都进行了改进、其中一个方面是电磁兼容性、并且无需使用 SPLIT 引脚即可通过辐射认证。 这促使我们决定不在未来的器件上包含 SPLIT 引脚。"

那么、问题是、如果它们使用 SN65HVD1040和 SN65HVD1050、但左侧引脚5悬空、是否存在任何问题? 谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该引脚只是一个输出、不需要负载。 SN65HVD1050数据表的第9.3.4节规定:

    如果未使用 VREF 输出引脚、则可以将其保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    小燕

    Clemens 正确、可以将该引脚保持悬空、器件仍能正常工作。

    此致、

    Eric Hackett