This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401PZPEVM:TFP401APZP DCLK 问题

Guru**** 2928170 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990549/tfp401pzpevm-tfp401apzp-dclk-issue

器件型号:TFP401PZPEVM
主题中讨论的其他器件:TFP401TFP403

你好  

我可以在显示模块上显示图像。 但水平噪声是固定的。
我尝试测量 DCLK 信号、发现该信号成为正弦波形而不是方波。
我想问是否有人可以帮助提供建议、或者是什么原因导致了这种情况

波形链接: https://drive.google.com/file/d/1lygIBQUH45WfLJ5rGz367oD8_h7NTXqf/view?usp=sharing
视频链接: https://drive.google.com/file/d/148VMnPo9WhM1YFBKCuPOpO2rmyOpkWH6/view?usp=sharing

非常感谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这是一个非常小的显示屏。 显示屏期望的时钟频率是多少? 您是否检查过它是否在 TFP401的支持频率范围内?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    是的、显示屏大约为0.7英寸、这是微型 OLED 显示屏。

    我的显示模块的分辨率为1280x1024 @ 60Hz。 我不确定 TFP401是否支持此显示。

    但它可以显示图像和视频、我认为它应该起作用。
    这是我的原理图:https://drive.google.com/file/d/1UrLBNVL92RsSIxg5RVkZTGvqIGDyWJYd/view?usp=sharing
    请帮我确认吗?  
    我是否做错了?
    非常感谢您的热情支持。

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您的原理图显示的是 TFP403、而不是 TFP401。

    您能否共享 DVI 输入的波形? 此外、您能否共享显示屏的数据表?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K:

    我很抱歉。 这是我的错。 我忘记将 I/F IC 表单中的 TFP401更改为403。
    原理图正确、不是 TFP401。 它是 TFP403。
    我是否在 TFP403设计中犯了一些错误?

    因为我们公司不允许我提供显示模块数据表。 因此、我无法上传、也无法要求您帮助我解决一些问题。

    此外、我没有高速示波器或高级协议分析设备来测量波动。 您知道、有些公司总是说我们没有预算。

    此致、

    Simon



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    该原理图看起来适用于 TFP403。 您还需要确保控制设置正确无误。  

    像素是否在1像素/时钟下处于低电平?

    PD#是否为高电平以实现正常运行?

    OCK_INV 是否与您的显示面板设置相匹配?

    此外、既然您提到了它、您在所提供的波形图中使用的示波器没有足够的带宽来正确测量 DCLK 信号、这可能是它看起来如此的原因。 您需要带宽至少为500MHz 的示波器。  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先,非常感谢您的友好支持。

    是的、我发现了导致示波器带宽过小的波形问题。
    下面的 TFP403列表的设置

    LOK_INV:高电平
    nSTAG:高电平
    像素:低
    ST:高
    NPD:高

    我的显示模块分辨率为1280x1024 @ 30Hz、时序设置列表如下所示

    HFP:48
    HSW:112
    HBP:248
    VFP:1.
    VSW:3.
    VBP:38

    我不确定 TFP403是否支持该分辨率。

    现在、我认为水平线条缺失是由时序设置引起的。
    我将不断尝试调整计时设置并在此处更新、以便与您分享。

    非常感谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    下面的时序捕获列表。 我发现这个问题有点奇怪。 请帮您检查一下吗?

    TFP403时序捕捉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我同意时钟看起来很奇怪。 不过、其余信号看起来正常。 除了 DVI 时钟输入出现问题外、我不确定会导致什么。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    你好。 我仍在尝试找到 pclk 的问题。 我认为这可能是横向缺失的根本原因。
    您知道 TFP403是如何生成 PCLK 信号的?
    因为我在数据表上没有找到任何相关信息。

    顺便说一下、我将引脚1 (DFO)连接到 GND。 这会有什么不同的影响吗?

    非常感谢、  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    PCLK 由输入 DVI 时钟生成。 有关更多详细信息、请参阅数据表的"TFP403时钟和数据同步"部分。 DFO 保持低电平是正常的。 PCLK 将在活动区域和消隐区域内持续输出、这就是大多数应用的配置方式。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    上午和晚上。

    我发现 PCLK 的占空比将降低至25%。 但我真的不知道什么会导致这个问题。

    阻抗是否会导致它不匹配?
    它是否可以通过外部电路对其进行调整?

    由于我发现具有不同帧速率的相同设置、因此水平缺失的线将会不同。

    帧速率越高、影响越大。 (减少水平缺失线)

    希望您能给我一些提示。

    PCLK 周期的减少大约为7us。 但它不会在固定位置发生。 这很奇怪。
    您有过这种体验吗?

    非常感谢、

    https://drive.google.com/drive/folders/1Ttt3ZTxudA8oBjWAPk6Mp3Utg9x8dejr?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您能否确认输入视频流不包含任何音频? 此外、我们确实需要了解 DVI CLK 的质量。 如果我们无法确认 DVI CLK 输入是否正常、则其他所有内容都只是推测。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 I.K.

    首先、非常感谢您的支持。

    我终于找到了根本原因。

    我的天…… 这是由升压电路噪声通过 GND 的串扰引起的。
    很抱歉耽误你的时间。

    最后、我可以通过外部电源显示正确的视频、HDMI 和视频信号也很好。

    再次感谢您的耐心和帮助

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    好消息-很高兴找到了根本原因!

    此致、

    I.K.