This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:原理图检查

Guru**** 2391175 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993306/tusb4041i-schematic-check

器件型号:TUSB4041I

你(们)好

OCP (未使用)
PWRCTL (未使用)

选件 ROM (未使用)
(是否有特殊需要保持这种状态? 如果您真的想修复某个问题、我连接系统 SMB、并且 BIOS 注册了引导。 应该可以吗?)

请帮助查看下面的 TUSB4041I 原理图,以及是否需要进行调整?

谢谢你  

e2e.ti.com/.../4201.TUSB4041I.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    看起来正在使用 OVERCURxZ 输入。  它们看起来是正确的。

    除非需要修改寄存器、否则我不建议将 SMBus 主机连接到集线器。  如果集线器进入 SMBus 模式、它将不会作为集线器运行、直到 SMBus 主机设置 cfgActive 位。  此外、SDA/SCL 引脚具有可影响 I2C/SMBus 的内部下拉电阻器。

    请注意、USB_VBUS 引脚是检测输入、仅在连接活动主机时才应为高电平。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jmmn

    谢谢你

    1. OVERCURxZ 现在不使用 D1~D4未安装
    2. 好的、R9、R10更改为不安装、因此我们不需要此应用的可选 ROM 电路?
    3. 当系统通电时、集线器功能始终开启、USB_VBUS 引脚始终为系统供电5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、应用程序不需要 ROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    1.硬件搭接设置是否正确?

    Poweron1引脚是否可以悬空?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garerth、

    请勿安装 R18 (除非使用 SMBus 模式、否则不应启用 SMBus 模式)、请安装 R13 (指示未启用电源管理)。  建议在 TEST 引脚上使用下拉电阻、但不需要。

    如果不使用 PWRCTL 输出、则应保持未连接状态。

    此致、

    JMMN