This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:MLT3标准足以满足填满 EtherCAT 标准

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994035/dp83822h-mlt3-criterion-sufficient-for-fullfilling-ethercat-standard

器件型号:DP83822H

Geet、您好!  

当我的客户 激活第3位 RX 错误 BIT0-2 = 0时、无法通过 IEC61000-4-2抗扰度测试。 如果它们激活位2,则 MLT3标准通过测试。 客户使用 ESD 枪。 我们首先尝试改进线路和接地端接电路。  由于没有终止更改会在 ESD 脉冲期间(>=4kV)防止出现 RX 错误标准的快速下行链路事件、因此客户询问 BIT2设置(MLT3)是否也符合 EtherCAT 标准?  

 

Fast Link Down Screenshot Datasheet

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我正在与团队一起检查下行链路标准与 EtherCAT 要求的不一致性。 我可能需要几天时间才能回复您、但我的目标是在下周早些时候分享反馈。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我得到一个确认、在激活 bit2后、PHY 将符合 EtherCAT 标准。

    --

    此致、

    Vikram