请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822H Geet、您好!
当我的客户 激活第3位 RX 错误 BIT0-2 = 0时、无法通过 IEC61000-4-2抗扰度测试。 如果它们激活位2,则 MLT3标准通过测试。 客户使用 ESD 枪。 我们首先尝试改进线路和接地端接电路。 由于没有终止更改会在 ESD 脉冲期间(>=4kV)防止出现 RX 错误标准的快速下行链路事件、因此客户询问 BIT2设置(MLT3)是否也符合 EtherCAT 标准?

谢谢
1月