Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB960-Q1 主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
为了设置图形生成的每秒帧数、我认为是由 PGEN_LIN_PD 设置的、对吧? 我不清楚该值与 FPS 的对应关系。 您能不能帮助我了解基于30fps 和1280x720图像分辨率和800Mbps CSI-2速度的计算结果?
谢谢、
进行了比较