This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:模式生成帧设置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993694/ds90ub960-q1-pattern-generation-frame-setting

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

为了设置图形生成的每秒帧数、我认为是由 PGEN_LIN_PD 设置的、对吧? 我不清楚该值与 FPS 的对应关系。 您能不能帮助我了解基于30fps 和1280x720图像分辨率和800Mbps CSI-2速度的计算结果?

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    在960上,帧速率为10^10/(PgenCLKFreq* PGEN_LIN_PD * TOTAL_LPF) Hz。

    其中 PgenCLKFreq = REFCLK * 4.

    或者、您可以使用 ALP 上的 PatGen 选项卡。 该选项卡将生成您的编程序列。

    最棒的

    Jiashow