Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPA3255EVM, TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPA3255EVM、 TPS25750
您好!
我购买了 TPS25750EVM、今天刚刚收到。 我尝试使用联机/脱机应用程序刷写设置、但无法使用任何应用程序刷写设备。
我的离线应用程序指示硬件通过 COM9端口连接到器 件、但当我尝试刷写它时、它会显示一条错误消息、指出电路板需要进行下电上电。
我刚刚使用常规的微型 USB 电缆连接了电路板、并且没有更改任何跳线。 我尝试使用 TPS25750EVM 为 TPA3255EVM 供电、但我卡在第1步。
是否有任何设置我可能错过? 我没有使用计算机上的任何 USB 集线器。 微型 USB 电缆直接连接到我的台式机主板 USB 2.0端口。
此外、我还有一个有关为我的 AMP EVM 供电的问题。 如果我使用 USB C 连接20V/5A USB PD 电源、我是否应该将 PPHV 引脚上的导线跳转至音频放大器板?