This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:刷写到器件时出错

Guru**** 2390895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPA3255EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993143/tps25750evm-error-flashing-to-device

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPA3255EVMTPS25750

您好!

我购买了 TPS25750EVM、今天刚刚收到。 我尝试使用联机/脱机应用程序刷写设置、但无法使用任何应用程序刷写设备。

我的离线应用程序指示硬件通过 COM9端口连接到器 件、但当我尝试刷写它时、它会显示一条错误消息、指出电路板需要进行下电上电。

我刚刚使用常规的微型 USB 电缆连接了电路板、并且没有更改任何跳线。 我尝试使用 TPS25750EVM 为 TPA3255EVM 供电、但我卡在第1步。

是否有任何设置我可能错过? 我没有使用计算机上的任何 USB 集线器。 微型 USB 电缆直接连接到我的台式机主板 USB 2.0端口。

此外、我还有一个有关为我的 AMP EVM 供电的问题。 如果我使用 USB C 连接20V/5A USB PD 电源、我是否应该将 PPHV 引脚上的导线跳转至音频放大器板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    EVM 需要通电才能对闪存进行编程。  两个可能的输入电源路径是 Type C 连接器或 Dell type 电源插孔。  如果连接了这两个电源中的一个、则连接器旁边的蓝色 LED 将亮起、指示电路板已通电。

    满足这两个条件之一后、您将能够对 EEPROM 进行编程。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    非常感谢您的回答。 现在一切都运行良好。

    现在、我已经可以在多个 USB C PD 充电器上工作了、但每当我连接充电器时、我都会听到 EVM 发出的高频开关噪声、我不确定它来自哪里。

    我的设置是功率为100W 时的功率耗散、无需使用电池充电器或数据。 因此、我假设只有 TPSP25750处于开启状态。 TPS25750通常会产生开关噪声、 还是仅对我的 EVM 而言才会产生问题?

    此致

    Brian