This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810 CC 长度

Guru**** 2932590 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992604/tps25810-tps25810-cc-length

器件型号:TPS25810

大家好、

关于 TPS25810,您能否就 CC 线路上的长度要求发表一些意见? 它只是1-2英寸吗?

在我们的应用中、CC 线的长度大约为14968 um。

另一方面、大约10uF 的输出电容器、我们可以将其放置在距离 USB 连接器有多远的位置?

谢谢!

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    1-2英寸是 CC 线的最大长度、因此您的长度为14968 um 是可以接受的。 如果 CC 线路有多个过孔跃点、我建议使用8或10mil 迹线、因为 CC 线路可用于为 VCONN 供电。  

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    谢谢!  输出电容大约为10uF、我们可以将其放置在距离 USB 连接器有多远的地方?

    B.R.
    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    请将10uF 输出电容尽可能靠近 Type-C 连接器放置。

    谢谢、

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    再添加一个问题。 很抱歉、cc 线的长度大约为16.8厘米... 我认为它比数据表中的限值长。  
    1.您能告诉我如何检查 VCCON 功能是启用还是禁用?

    2. 我们可以通过配置 Type-C PHY 来禁用 VCONN 电源吗? 因为我们了解 到 VCONN 用于有源 USB 电缆电源。 如果我们不使用有源电缆,我们是否可以禁用 VCCON 功能?

    如果我们禁用 VCCON 功能、则无论长 CC 线(16.8cm)是否存在问题、仅使用 CC 线作为通信线?

    谢谢!

    zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    1.根据电缆下拉值启用或禁用 VCONN。 请参阅下面的检测连接以及与是否提供 VCONN 相对应的 CC1/CC2下拉值。  

    2.如果未使用有源电缆,则不会提供 VCONN。  

    3.您将使用哪种厚度的迹线?  

    谢谢、

    Emma