大家好、
关于 TPS25810,您能否就 CC 线路上的长度要求发表一些意见? 它只是1-2英寸吗?
在我们的应用中、CC 线的长度大约为14968 um。
另一方面、大约10uF 的输出电容器、我们可以将其放置在距离 USB 连接器有多远的位置?


谢谢!
Zhizhao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Emma:
再添加一个问题。 很抱歉、cc 线的长度大约为16.8厘米... 我认为它比数据表中的限值长。
1.您能告诉我如何检查 VCCON 功能是启用还是禁用?
2. 我们可以通过配置 Type-C PHY 来禁用 VCONN 电源吗? 因为我们了解 到 VCONN 用于有源 USB 电缆电源。 如果我们不使用有源电缆,我们是否可以禁用 VCCON 功能?
如果我们禁用 VCCON 功能、则无论长 CC 线(16.8cm)是否存在问题、仅使用 CC 线作为通信线?
谢谢!
zhizhao