This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:TCA6416#39;s 驱动器是否可用于 TCA6408

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992956/tca6408a-can-tca6416-s-driver-be-used-for-tca6408

器件型号:TCA6408A
主题中讨论的其他器件:TCA6408TCA6416

您好,

因为 我在 Linux 内核中只找到"kernel-4.9/drivers/input/keyboard/tca6416-keyboard.c"、  

我想确认 TCA6416的驱动程序是否可以与 TCA6408配合使用?

或者、如果我可以从任何位置获取 TCA6408驱动程序?

谢谢,

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tca6416键盘驱动器可与 TCA6416和 TCA6408配合使用。  在这两种情况下、驱动程序名称都是"tca6416-keypad"。 ID 必须为"tca6416键"或"tca6408-keys"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!