请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA6408A 主题中讨论的其他器件:TCA6408、 TCA6416
您好,
因为 我在 Linux 内核中只找到"kernel-4.9/drivers/input/keyboard/tca6416-keyboard.c"、
我想确认 TCA6416的驱动程序是否可以与 TCA6408配合使用?
或者、如果我可以从任何位置获取 TCA6408驱动程序?
谢谢,
Yun