This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 上的 TCA9548和 TCA6146非单调下降沿

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992555/tca9548a-tca9548-and-tca6146-non-monotonic-falling-edge-on-i2c

器件型号:TCA9548A

 当我们测试 TCA9548和 TCA6146的 I2C 接口时、我在 SCL 和 SDA 上发现了非单调下降沿。 其持续时间约为几纳秒。

由于时间非常短,它是否对阈值判断有影响? 请参见下图。 对于 I2C 接口、我们使用标准模式和快速模式。 谢谢!

Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhizhao、

    有趣的是、您提出了这个问题。 我刚刚和同事讨论过这一点、因为他们有一份详细讨论这一点的应用手册、并向客户展示这种情况不应引起警报。

    您看到的是 Pass FET 工作原理的乘积。 TCA9548A 在次级通道和主通道之间使用导通 FET。 当一个快速边沿(通常是下降沿、除非总线上有上升时间加速器)驱动导通 FET 上的线路时、信号驱动将在导通 FET 的 Vgate-Vth 处挂起、直到相反的一侧到达同一电压点。 之后、信号将开始模仿另一侧、并具有一些传播延迟。

    我之所以说这不应该是一个警报点、是因为 I2C 标准规定符合 I2C 的器件需要包含一个50ns 抗尖峰脉冲滤波器。 我个人从未见过这种副产品会导致大于10ns 的干扰、因此抗尖峰脉冲滤波器应该能够处理这种干扰。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢! 根据我的理解、这种干扰是固有的。 我查看了数据表、但未找到导通 FET 说明。 请帮我更详细地描述该器件吗? 谢谢!

    B.R.

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiho Zhao、

    您可以在数据表第13页的功能方框图8.2中看到导通 FET。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    谢谢! 我想您提到过输入滤波器、主 FET 和导通 FET、如下所示、对吧? 这里的输入滤波器还可以处理来自 SCL 和 SDA 线路的<50ns 毛刺脉冲。 对吧?

    BR

    Zhizhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 TCA9548A 在 SDA/SCL 线路上有一个输入滤波器、但这是为了自身(当您直接与器件通信时)、总线上可与之通信的每个 I2C 器件还应包含一个输入滤波器来滤除毛刺脉冲。 (一旦您在器件上启用通道、TCA9548A 上的滤波器将不会滤除此干扰、下游 I2C 器件应该已经在其内部内置了滤波器)

    您圈出的 SDA 上的主 FET 用于在从 TCA9548A 器件读取数据时进行 ACK 或驱动 SDA 线。 它与导通 FET 或输入滤波器没有任何关系。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby!