This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33D 的替代产品

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, SN75HVD3082E, SN75LBC184, THVD1419, SN65HVD1470, SN65HVD70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992006/sn65hvd33-replacement-for-sn65hvd33d

器件型号:SN65HVD33
主题中讨论的其他器件:Strike、 THVD1500、 SN75HVD3082E、 SN75LBC184、 THVD1419、 SN65HVD1470、 SN65HVD70

大家好、

客户提出的问题-

几年前、我们设计了一款具有触摸屏的新处理器板。 同一处理器与多种屏幕尺寸配合使用。 该板具有3个 RS485端口、并使用3个 SN65HVD33D。

 

我们将介绍用于触摸屏的替换处理器板。 在所有应用中、它将直接替换旧板、外加一个附加板。 此附加应用具有更长的电缆运行时间和 RS485上的大量数据。 该应用中之前使用的处理器没有触摸屏、并在半双工模式下使用了 SN75LBC184P。

在不同的端口和应用上、我们以9、600、19、200、38、400、57、600和115、200波特进行通信; 由于速度相对较慢、我们团队的一些成员认为我们应该使用指定速度较慢的芯片。 SN65HVD33D 存在一些未知原因的通信问题。 一名团队成员推荐 Renesas/Intersil ISL326600EFBZ。 我更喜欢德州仪器。

 

我有3个问题:

较慢的芯片是否能帮助我们?您能否建议使用德州仪器的 SN65HVD33D 替代产品?

 

是否有采用 DIP 封装的全双工收发器、该收发器可插入 PCB 上的插座以方便现场更换?

 

您能否建议在我们的旧设计中使用更好的器件来替代采用8-DIP 封装的 SN75LBC184P?

 

20年来、我们一直在 DIP-8插座中使用半双工 SN75LBC184P、没有任何问题、除非我们的客户构建时遇到雷击、需要更换收发器、因此需要更换插座。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    边沿较慢的驱动器可以减少不正确端接总线中的振铃、并降低 EMI。 因此、最好将 SN65HVD33D 替换为 THVD1500‍D

    在 DIP 封装中、SN75LBC184仍然是提供高浪涌保护的理想选择。 SN75HVD3082E 的功耗要低得多且价格更便宜、但保护性更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。

    但 THVD1500‍D 似乎不 能替代 SN65HVD33D。

    SN65HVD33D 为3.3V 全双工

    THVD1500‍D 为5V 半双工

    我是查看错误的数据表还是它们不兼容?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于全双工 RS-485、如果它必须与 SN65HVD33D 引脚2引脚兼容、您可以考虑 THVD1452D (50Mbps 3.3V/5V) 或 SN65HVD70D (400kbps 3.3V)。 除了较慢的数据速率、 您对故障电压或 ESD 还有其他要求吗?

    具有浪涌保护功能的新型 RS-485是 THVD1419 (+/-2.5kV 1.2/50us)。 遗憾的是、它不附带 DIP-8封装。

    BTW、可以在此 帖子中找到新发布的 TI 器件。 如果 您有任何疑问、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我对 LBC 收发器感到困惑。 SN65HVD33D 的较慢替代  产品是具有更高 ESD 保护的 SN65HVD70或 SN65HVD1470。