Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI 尊敬的 TI 团队
我们的客户正在寻找一款 USB 集线器产品、该产品通过2个端口支持400Mbps 或更高速度、
并向他们推荐了 TUSB4020、但据说它不能与3.3V 的单电源配合使用。
在 TI 产品中、在支持2个高速端口(480Mbps)的产品中、无法在 Web 上找到支持单电源的产品。
如果您有任何好的器件、请告诉我。
此致、
是的、奥特伊